This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690-Q1:未使用的引脚端接

Guru**** 2652565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956367/pcm1690-q1-unused-pin-termination

器件型号:PCM1690-Q1

大家好、团队、

我对未使用的引脚有疑问。

问:关于 DIN1-4引脚、如何端接这些引脚? 我们是否需要添加下拉电阻器?

问:关于 VOUT1-8+、VOUT1-8-、这些引脚在未使用时是否可以保持开路?

问:关于 MS/ADR0/RSV、TEST/ADR1/RSV、当我们将这些引脚设置为低电平时、我们可以连接到 DGND 吗? (不是 AGND?)

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurimoto-San、

    如果不使用这些引脚、则应将其连接到 GND。  可以根据需要通过电阻器、但这不是必需的。

    2.如果未使用 VOUTx 引脚、则可将其悬空。

    3、是的、我建议将它们连接到 DGND、但它们不是噪声源、因此您可以将它们连接到最方便的接地端。  它们是否低于 VIL 水平至关重要。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    让我针对第三季度提出其他问题。

    当我们将引脚(MS/ADR0/RSV、TEST/ADR1/RSV)连接到 DGND 时、是否需要使用外部下拉电阻器?

    谢谢、

    Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurimoto-San、

    这些引脚不需要下拉电阻器。  它们可以直接接地。

    谢谢、

    Paul