This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:电源输出 PBTL 出现问题

Guru**** 2529150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953860/tas5825m-problem-with-power-output-pbtl

器件型号:TAS5825M

我遇到了一个奇怪的问题。 我正在运行一个具有2个立体声和1个低音炮声道 PBTL 的三 TAS5825系统。  原理图是使用10uH 电感器从数据表中复制的

左/右声道可输出(立体声放大器可轻松为4 Ω 负载提供26瓦功率。 但是、低音炮放大器在任何高于20瓦(80 Hz)的频率下都会停止工作。

我没有从 故障或警告寄存器中获取错误代码。 0x68寄存器指示睡眠模式。

我感到困惑,因为同一个电路在 几乎相同的布局下发出了几乎50瓦的功率。

我 正在寻找有关要查看的内容的任何提示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出功率超过20瓦会产生直流故障左侧通道。 什么是直流故障?..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    您的热设计如何? 寄存器中是否报告过热警告?

    您能帮我们打印所有的寄存器信息、以检查是否有任何异常情况。  您还可以随附原理图。

    您说相同的电路输出几乎为50W、这完全是相同的设计还是略有变化?

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唯一的区别是使用了一些较小的电容器尺寸。 其它故障和警告寄存器报告无故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试粘贴原理图,但没有。 有诀窍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    应使用插入文件而不是简单粘贴。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    我们的专家将审查您的原理图和布局、以检查是否有任何异常。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    原理图捕获的分辨率较低、因此我无法在那里提供大量反馈、您可以尝试上传更高分辨率的图像吗? 此外、您是否认为您可以在看到问题的最大输出功率下捕获 PVDD 波形和输出波形、然后在较低的输出功率下捕获该波形、例如10W、15W。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

     随附 HiRes 原理图。 下周初之前、我将无法发送波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我们最近修改了数据表、将建议的自举电容从0.22uF 更改为0.47uF。 在~20-100Hz 的低频条件下、并且在高输出功率接近削波的情况下、BST 电压会下降、这可能会导致您看到的问题。 您能否使用更正后的 BST 电容进行测试、以查看这是否解决了问题。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    我必须订购一些并尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    当您有机会收集这些结果时、请向我们提供最新信息。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    从.22uf 更改为 .47uf 无法解决问题。 出现问题时、我有另一个症状。 在高于20瓦阈值的大部分时间、放大器只是偶尔退出、而不是退出、放大器会变得疯狂、并开始自行产生输出。即使在输入被终止后也是如此。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    您是否有机会在此 最大输出功率下获得之前请求的 PVDD 波形和输出波形、在该最大输出功率下您会发现问题、然后在较低的输出功率下、例如10W、15W。

    此外、您还提到过、与先前的申请设计相比、您使用了一些更小的电容器尺寸、您能否详细说明更改内容(之前的电容器尺寸和现在使用的电容器尺寸)。 您能否还提供输出滤波器和铁氧体磁珠滤波器上使用的特定组件?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电感  器10uH Murata DD1274AS-H-100M=P3

    滤波器电容器.68uf     Samsung CL31B684KBHWPNE

    滤波器磁珠         Laird 信号 HI0805R800R-10  

    滤波器磁珠旁路电容100pf Samsung CL10C101FB8NNNC

    我将采用波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您提供的信息、我们将进一步了解

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是两组波形。 这两个图都是一个电感器波形和+24V 电源。

    首先是19瓦进入4欧姆

    第二是在 tas5825疯狂之后。 当功率超过20瓦时会发生这种情况。  以下波形为无输入 signale2e.ti.com/.../SUB-19-W-4-OHM-.PDFe2e.ti.com/.../TAS5825-GONE-CRAZY.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢您提供波形。 还要说明您要探测的位置在滤波器之前吗? 此外、您的系统上的工作台电源或电源中使用的电源是什么。

    您之前提到过、您使用的电容器尺寸比您之前申请的设计更小、您能否详细说明更改内容(之前的电容器尺寸和现在使用的电容器尺寸)。

    此致。

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5安培30伏稳压工作台电源。 这是我用于所有测试的相同电源。

    电容器尺寸越小、我的意思是从0805变为0603尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    您询问 了它的探测位置,它就在输出电感器上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    从波形来看、输出看起来会被大幅削减、这意味着应输出大输出功率。  疯狂时、您是否可以在下面探测点、我们对此可能有更深入的了解。

     PBTL 输出的 P 和 N  

    2.两个 BST 引脚

    3. PVCC 引脚处的电流。(您可以从电源读取)

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

     PVCC 电源轨以上的正常自举电压是多少? 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    正常 BST 电压为5V。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卢西

    在16瓦时、4欧姆电源电流为0.9安。 空闲电流无信号为0.195安培。

    所附为其中一个电感器和自举电容器的波形。 所有自举电容器(.047uf)和电感器 在 P 和 N 侧具有相同的波形、看起来是相同的。

    单声道 放大 器以0.09% THD +n @ 1kHz 的频率为4 Ω 负载提供16瓦的功率、并且放大器在功率放大器达到20瓦之前看起来很好。   然后失真开始上升、超过20瓦时、它崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    当器件变为高阻态时,超过20瓦阈值时,我将得到直流故障。 什么是直流故障?TAS5825如何检测它? 这是测试1kHz 频率的正弦波。 4欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    当在输出端看到直流偏移时、检测到直流故障、 因此、在高输出功率条件下、如果您看到异常开关输出、如果输出之间的占空比不匹配存在多个问题、那么它可能会产生直流故障。

    您能否确认此问题是否可在多个电路板上重复出现?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    这种情况发生在多个电路板上。 我还在测试的同一电路板上将立体声芯片重新连接到 PBTL,并获得了类似的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    您以前是否见过此类问题? 如果是、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我以前在该设备上没有遇到过此类问题、但我将与我的团队进行联系。 但是、在我遇到的器件上、如果不稳定导致 PWM 开关问题、它有时会导致直流偏移。  您能否在没有负载的情况下重复此测试并在与16W/20W/和20W 以上相关的相同输入电平下捕获波形?

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    您希望我捕获哪些波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    PWM 输出、滤波器之后的输出以及故障线路。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    所有这些问题是否都与旁路电容器未足够靠近器件有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Richard

    对于直流故障,通常情况下,直流故障检测如下:PVDD*(PWM_P–PWM_N)>~2.5V,持续时间超过~250ms (4Hz)。

    对于遇到直流故障的情况、可能会导致这种情况的一种情况是系统板上的 P 和 N 之间存在较大变化。

    此外、为了确认您没有看到任何 OC 故障、仅看到直流故障。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无过流故障。

    旁路旁路电容器不能足够靠近芯片可能会导致这种奇怪的行为 。 1uf 旁路与芯片的距离为1.8mm。 此外、在本参考设计中、旁路电容器的接地端直接连接 到引脚5和引脚20、并通过芯片下方的接地焊盘进行连接。 在我的布局中、旁路电容器连接到接地平面并通过过孔。