This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770EVM:无声音输出

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961310/tas2770evm-no-sound-output

器件型号:TAS2770EVM

我已将2770EVM 连接到计算机、其电源似乎正常、计算机可以识别它。 但是没有声音、如果我将耳朵靠近扬声器、就会听到闲置的噪音

这种设置在我的中国同事的计算机上工作

我可以在计算机的扬声器上播放音乐。 在我将其更改为 TI USA 音频后、没有声音
如果我将耳朵放在扬声器旁边、我会听到一些空闲的噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dehua、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们的团队将查看这一点、并尽快提供回复。

    同时、您能否提供有关 PPC3配置、跳线设置的详细信息、以及您同事的计算机和您的计算机的系统版本是否存在差异?

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德华、您好

    请分享您的 EVM 图片吗? 我想验证是否已正确设置所有跳线。

    此外、您是否收到 PPC3发出的任何错误消息?
    TI 美国音频是什么意思?

    此致、
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

       已上传设置和电路板图片。 未出现错误。

    谢谢

    BR

    李德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德华、您好

    感谢图片、我看到 IRQ LED 亮起、您能在设备控制面板中检查 IRQ 的标志吗?

    此外、我在地址引脚接头上看不到跳线、它实际上在那里吗?

    此致、
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

       对于地址引脚、您是指 J13吗? 我没有用于它的跳线、这可能是根本原因。

    有关 IQR 标志、请参阅屏幕截图。

    谢谢

    BR

    李德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德华、您好

    是的、我是指 J13。

    您需要在此引脚接头上使用跳线来选择 I2C 地址。 默认选择应为0x82。 请在该位置安装跳线、然后重试。
    如果您遇到任何进一步的问题、请告诉我。

    此致、
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

       我从 J6 (未连接)上移除跳线、将其置于 J13中、连接了左下方的引脚、但仍然没有声音。

    图片如下。

    谢谢

    BR

    李德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dehua、

    感谢您提供更多信息和 EVM 图片。 我们的团队正在审查此问题。 我们将返回一些信息来解决此问题。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德华、您好

    我正在寻找 IRQ 捕获、但它似乎没有通过。

    您可以通过私人邮件或电子邮件重新上传或直接发送给我吗? ivan.salazar@ti.com

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

      再次上传时、它都是灰色的。

    谢谢
    BR

    李德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德华、您好

    请单击右上角的"加电"按钮后单击"读取"按钮、让我知道哪些标志更改为红色。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德华、您好

    应用上述说明后、您是否能够获得捕获结果?
    请告诉我们。 谢谢。

    谢谢、此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan 女士、

       我在重新启动所有内容后解决了这个问题、根本原因是 J13的跳线缺失。

    上次添加此跳线不起作用、但在重新启动计算机后可以正常工作。

    我更新了技术支持中的案例、我认为它也应该在这里关闭。

    谢谢您、很抱歉造成误解。

    谢谢

    BR

    李德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德华、您好

    感谢您的通知、很高兴这能为您服务。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器