This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2505:请求 PGA2505 SPI 控制

Guru**** 2619985 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964810/pga2505-asking-for-pga2505-spi-control

器件型号:PGA2505

大家好、

客户在新项目上使用 PGA2505。 您是否愿意查看问题并提供意见?

1.使用 PGA2505和 PGA2505的客户通过 SPI 总线控制此芯片;

PGA2505将影响系统中的系统 SPI 总线、如下所示:

a. R290安装 、系统 SPI_CLK 的高电平约为1V (异常);

b.移除 R290后、系统 SPI_CLK 的高电平恢复至3V3;

 

您 以前是否遇到过此问题? 或者、您会给我们一些关于它的评论吗?

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来您的电路板上有短路。 测量引脚10与相邻引脚之间以及与地之间的电阻。

    此外、串联端接应靠近驱动器而不是接收器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    你有邮件吗?  

    未找到短路、 MOSI 信号也发现问题(将整个系统电平下拉至1V)、但 CS 信号正常(3V3)。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    我们已经开始与电子邮件进行讨论。

     很抱歉给您带来不便、但 我们可以关闭此主题吗?

    谢谢、此致、
    Iwata Etsunji