This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1622:关断期间输出噪声。

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/958371/opa1622-noise-in-output-during-shutdown

器件型号:OPA1622

查找关断期间输出特性的信息、应用手册等。 对于像负载一样的耳机(使用评估板)、输出似乎受到控制且安静。 在更高的负载阻抗(100k)下、关断期间的输出存在噪声(white+?) 并具有音频输入放电功能。 10k 电阻器连接到 GND 与负载并联可显著提高效率、但这似乎是一种有助于实现相当"关断时间"的糟糕解决方案。  是否有权变措施?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    任何运算放大器中的输入电压噪声都是尾 电流偏置输入差分对的反向函 数:Vnoise~1/Itail。  因此、 当器件关断时、Itail 会下降、从而电压噪声上升、直到输出在其中一个电源轨上崩溃、这一点不足为奇。

    在关断期间、在输出端接合 RC 低通滤波器应可消除此问题。  如果您需要进一步的帮助、我们需要查看您的实际原理图。