This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2901:进入系统时 USB 编解码器中有噪声

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965126/pcm2901-there-is-noise-in-usb-codec-when-entering-the-system

器件型号:PCM2901

尊敬的:先生

    当我测试 PCM2901E 的功能时、我发现当我输入系统或使用密码进入桌面时出现噪音。我测试了 Ubuntu 16.04/18.04/20.04并发现此噪音、但在 Win10中未找到。 进入操作系统后、音频功能正常。

    测试平台:Intel APL N3350 + PCM2901E

    这是一个 USB 波形、在进入系统:后不播放音频文件

     

     这是 系统运行时出现噪声或播放音频文件或热插拔编解码器芯片时的 USB 波形:

     

    噪声源是 USB 波形上的数据。 但对于语音数据、为什么它在编码解码器转换后变成噪声? 是否有任何方法可以避免该噪声?

    期待您的帮助、谢谢。

    张龙

    

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以再次尝试附加图像或音频文件?  他们没有做到这一点、理解这个问题有点困难。  PCM2901不是 USB 主机、是枚举为 UAC1.0的目标器件。  如果主机从器件请求 USB 数据、则会输出麦克风数据。