This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:如何使用 PCM2912A 操作单声道扬声器?

Guru**** 2516390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965248/pcm2912a-how-to-operate-a-mono-speaker-with-pcm2912a

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件:TPA6211A1

你(们)好

TPA6211A1连接到 PCM2912A 的输出。

它在使用 TPA6211A1放大音频后连接到单声道扬声器。

在单声道模式下运行 PCM2912A 时、如何处理未使用通道的引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    未使用的模拟输出引脚可保持悬空、也可根据可接受的功率水平使用更高值的电阻器来端接至 GND。