This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:电源相关建议

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV135, OPA1637
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955749/drv135-power-supply-recommendations

器件型号:DRV135
主题中讨论的其他器件: OPA1637

大家好、

我想知道哪个值是运行 DRV135的最佳值。 我有一个由微控制器生成的音频信号、它在其中以5V 电压运行。 由于输出微控制器是单端的、因此我放置一个 DRV135来转换差分输出。 主输入电压电源为24VDC、您是否可以推荐任何直流/直流转换器为 DRV135供电?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    DRV135的电气特性规定为 vs=+/-18V、因此推荐使用+/-18V 双电源。

    但是、我不确定可从24VDC 创建+/-18V 的推荐电源解决方案。
    根据我的理解、它可能由降压转换器及其反相降压/升压配置构成。
    请将您对电源解决方案的查询发布到电源 E2E 论坛吗?

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata、您好!

    如果微控制器产生的音频为5V 峰值、  DRV135的最小电压应为多少?   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata、您好!

    此外 ,根据我看到的 DVR135由运算放大器组成,我想知道放大器是否提供轨到轨输出

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    首先、我想确认 微控制器的信号源。

    如果信号峰间电压为5V、则随附的原理图是 DRV135的用例示例。

    e2e.ti.com/.../DRV135_5F00_SEDE.TSC

    但是、正如您指出的、DRV135没有轨到轨输出、因此即使电源电压为+/-5V、也存在削波风险。

    而您的预期输出是什么? 它是接地共模差分输出还是 Vs/2共模输出是可接受的?  即、5V 单电源常见的2.5V 电压?

    如果您可以接受任何输出共模电压和更低的驱动能力(输出电流),OPA1637如何?
    实际上、OPA1637需要至少4个外部电阻器、但其灵活性比 DRV135更高。

    谢谢、此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata、您好!

    微控制器的输出信号为方波、然后对其进行滤波并转换为平衡信号。 平衡信号通过长电缆传输。  电缆末端的信号连接到专业 放大 器设备。

    我可以使用+/-15VDC 隔离式直流/直流转换器吗? 5V 电源的基准电压和+/-15V 隔离式直流/直流转换器的基准电压是否存在问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    隔离式+/-15V 直流电源基本上适合您的使用。
    但是、我对其调节性能和您的预期负载电流有一点担心。
    如果没有问题、它应该运行良好。

    此致、
    Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iwata、您好!

    如果我使用输出为+/-15V @ 33mA 的隔离式直流/直流转换器、那么我必须使用数字隔离器来参考 DRV135的输入信号和本地接地、 对吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    无需使用数字隔离器。  
    您需要在 DRV135的前端放置一个隔直电容、因为 DRV135只能接受接地共模信号。

    此致、
    Iwata Etsunji