This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1802:器件是否支持4.5V VCC?

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1802, PCM1804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/958367/pcm1802-whether-the-device-can-support-4-5v-vcc

器件型号:PCM1802
主题中讨论的其他器件: PCM1804

大家好、团队成员

由于 AKM 为火、我们的客户更喜欢使用 PCM1802替代 AK5381。

由于这是一个 MP 项目、因此它们必须保持与之前相同的 VCC 轨。 并且在客户的 SCH 中、VCC 应为4.5-4.6V。

但是、从 PCM1802中、我们的 VCC 仅为5V。

我们还检查 PCM1804、PCM1804 VCC 范围为4.75-5.25。

你有什么建议吗? 客户需要选择支持4.5V VCC 的器件。

谢谢。

毛利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW、

    我相信我们的任何器件都不支持4.5V 电源轨。 客户需要更改为5V、3.3V 或1.8V 以考虑我们的器件。  

    最棒的

    Zak