This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136AD2:当 PVCC 低于9V 时、OUTPL 进入"DC 和 quot;模式。

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961344/tpa3136ad2-outpl-goes-into-a-dc-mode-when-the-pvcc-is-below-9v

器件型号:TPA3136AD2

当 PVCC 电压变低时、OUPTL 进入"直流"模式。  这会导致电流尖峰、然后激活/SD。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    您能为我们提供有关该系统的更多详细信息吗? 也许是原理图?  

    在该电压电平下、关断有点奇怪。 您在哪里测量 PVCC 电压?  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试剪切和粘贴原理图、但不确定是否有原理图。  PVCC 在该特定引脚(28、27或15、16)处测量

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我复制和粘贴“切断工具”之后,我看到一个图标。。 我无法使用它。  这是否为您打开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注:音频在/SD 超时后启动 (1.8s 间隔)…运行一个位、然后 OUTPL 进入直流电平、这实际上是扬声器的死区短路、从而导致1.6A 尖峰、此时/SD 变为低电平、从而关闭输出、然后以1.8s 的速率重复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grant、

    建议保存图像或 pdf、并将其作为附件或 e2e 文本编辑器中的插入/编辑媒体按钮上传。 我们无法看到您发布的图片。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ………… 我曾尝试使用"随附"和插入。   我也不能正常工作。   请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 MSWord 文档、可以在其中剪切和粘贴原理图以及示波器屏幕截图。   是否可以附加或上传此信息?  如果是...如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grant:

    您可以尝试插入文件。

    也许您的互联网有一些问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试"插入"。   它不起作用了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、它仍然无法正常工作...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后、请告诉我如何插入或附加 MSWord 文档

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎不适用于附加或插入文件。   我将其转换为 PDF 文件、但这也不会"插入"。

    是否有其他方法可以解决此问题?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 VPN 连接。   我已禁用此功能、并将尝试执行此操作   这似乎不能帮助。。。 它不会完成"插入"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有此问题的案例编号、但今天是第8天、等待有人回复。   到目前为止,参加这个论坛没有什么用处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我捕获了下面的图片、其中介绍了如何插入文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PLimit 电压= 2.7V

    PVCC 为9.1 (连接了两个6 Ω 扬声器)、这是指 OUTPL、NL、NR、PR 开始达到大约2ms 的直流输出。  在这2ms 内、电流消耗峰值高达1.6安培。   

    注意: 如果我尝试使用小回形针图标来"插入文件"、则不起作用。  它甚至不允许我"浏览"选择文件。   请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有其他通信方式、如电话号码或电子邮件地址?   我希望能够将此讨论转移到尝试将文件或图像上传到您的系统中。

    此致、

    格兰特·尤尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Oscope-AudioAmp_2D00_DC-mode.docx

    此文件夹映像实际上是否包含任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    重新启动计算机后、它现在看起来工作正常。   注意: 原理图中的图像未显示 PLIMIT 的两个电阻器(自添加以来)。  PLIMIT 测量2.7vdc。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5584.Oscope-AudioAmp_2D00_DC-mode.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种效果在很大程度上取决于音频输出的"音量"。   因此、它似乎与音频放大器为扬声器提供的电流量有关。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grant、

    我注意到、在原理图中、Plimit 保持浮动、因此不建议将其用于该器件、因为 Plimit 用于将输出电压电平限制在电源轨以下。 在这种情况下、放大器的工作方式就像由较低的电源电压供电一样、从而通过电压削波限制输出功率。

    如果您需要最大输出功率并且不限制输出电压、则应将 Plimit 短接至 GVDD。 您能否将 Plimit 短接到 GVDD 并收集先前提供的波形、以查看您是否观察到相同的问题。

    请注意、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。。。  我确实在其中一篇文章中添加了一条注释、指出我已将两个电阻器重新添加到 PCA 中、这两个电阻器将 PLIMIT 设置为2.7V。   我收到了关于 PLIMIT 的另一篇文章的反馈、我可以将其连接到 GVDD。   

    在较低电压下、"DC"输出的所有问题都已正确设置 PLIMIT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    电感器的 Isat 过低、仅为1.2A。

    请更改一个高 Isat 电感器或移除电感器、然后重试。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述......... 我用3A 器件替换了全部四个电感器。   未注意到任何改进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请勿将 NC 引脚连接到 GND、只能悬空。

    您可以移除 LC 滤波器(短电感器)、RC 缓冲器(2.2nF+47 Ω)、然后重试。

    如果问题消失、则逐个添加 BOM 部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 NC 引脚(5、6、13)现在都是悬空的(实际上、该引脚被完全移除)。   尚未为此原型板构建加载 RC 缓冲器(因此已移除)。

    只有 L (10uH 3安)和 C (2.2uF)负载在输出端(当然还有扬声器)。

    连接扬声器或未连接扬声器.......... 相同的结果。  LC 结处的1600Hz 正弦波保持不变。  而且、由于输入信号的增益仅为10倍。

    10uH 电感器的输入是方波(0-13vpk) 、方波顶部确实向下衰减了大约0.5V。

    在 L (短接在电极垫上)和 C 被拆除(引脚5、6、13悬空)且 RC 缓冲器未加载.......... 整个13V 方波驱动扬声器。

    我重新添加了10uH 电感器、但将 C 保持关闭状态。  输出信号向上摆动至 PVCC、但不再是方波。   当我重新添加2.2uF 电容器时、它会返回到5vppk

    e2e.ti.com/.../10uH-3A-only-.docx

    西标志:

    数据表显示了 UVLO 和 OVLO。  这些功能的级别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您手上是否有 EVM 板?

    我认为您应该使用相同的条件在 EVM 板上进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有 EVM 板。   我将查看是否可以找到要购买的器件。   我在过去的一周里在家工作。   我下周将在办公室工作,我可以使用函数发生器提供正弦波输入.......... 而不是微控制器的 IDAC。

    注意: EVM 板仅对输出滤波器使用铁氧体、而不是电感器。   您能否提供有关如何为此确定合适 LC 的详细信息?   也是… 您能否解决 OVLO 和 UVLO 级别问题?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于增益设置问题,您应该检查电压差(OUTP-OTPN),而不仅仅是 OUTP/N

    对于其他问题、我检查了您提供给我的波形、一定会发生 OC 故障。

    您可以看到、当电流达到某个点时、发生故障、PWM 开关停止。  

    磁珠和 LC 滤波器设计之间的差异、您可以查看 数据表的10.2.2部分。 LC 滤波器可以具有更好的 EMI 性能。

    OVLO 阈值典型值为15V、UVLO 阈值典型值为4V、某些器件可能略有差异。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在新 PCA 上测试了所有这些... 其中、我使引脚5、6、13全部悬空。   PLIMIT 连接到 GVCC (焊接桥)。   电感器(4)更改为10uH、3A 部件。  已验证 LC 的2.2uF 值。

    我使用函数发生器输入800mVppk... 输出为8Vppk (恰好在它开始失真之前)。   PVCC 为9v.e2e.ti.com/.../Sine-Input-for-TPA3136AD2_2D00_800mV.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述, 您应该检查电压差(OUTP-OTPN)、数学(CH1-CH2)、8V-(-8V)=16V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的信号是8vppk .......... 这是否意味着它是4V 正电压和4V 负电压?...因此,OUTP 和 OUTN 之间的差值为4--4 = 8v?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     电压差(OUTP-OTPN)没有直流偏移。

    您只检查了 OUTP 或 OUTN!

    请检查图片:

    正弦波(无失真的最大值)= 8vppk (LC 结处)!

    您还可以使用 AP 仪器来检查输出功率! 仪器可以正确计算!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Math-OUTPR-_2D00_-OUTNR.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么输出上存在大量纹波?

    请使用正弦波输入进行检查、并使用 AP 仪器检查电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产生纹波的原因是微控制器的16K 采样率。

    我进行了更改、增益(使用电压表(Vrms)显示为19.6X。   所有这些都发布在案例中、标题为"仅10倍的增益"。

    点击为低电压的问题未完全解决。

    此问题是扬声器驱动电流的函数(电流越高、在 PVCC 减小时开始单击的时间越早)。

    PVCC 较低时开始点击、以显示直流电压纹波。

    我确实注意到、当我向 PVCC 上的100uF 添加470uF 电容器时、开始点击的阈值降低了。   

    我已经修改了 PCB、将100uF 电容直接连接到 PVCC 和 GND、而不经过任何过孔。  对于直接连接到音频放大器的组件、我还增加了 GND 的过孔尺寸。   我还更改了引脚5、6、13、使它们全部悬空(未连接到 GND)。   我通过直接连接到 GVCC (相邻引脚)来固定 PLIMIT。   

    我将订购另一轮 PCA、以查看这些更改是否消除了"点击"问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grant、

    感谢您注意到更改、请告知我们新修改硬件的测试结果

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Current-into-LC.docx

    附加的是流入 LC 滤波器的电流。   它在4.7uH/1.5uF 下是稳定的、但在10uH/2.2uF 下不是  稳定的。在10uH/2.2uF 下、开关频率看起来不健康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我继续调查此问题期间........ 我注意到、当我用示波器探针接触/SD 时、/SD 变为低电平(音频输出关闭)。  这是在我使用的两个 PCA 上观察到的。  

     

     /SD 有一个连接 PVCC 的102K 上拉电阻器和一个连接/FAULT 和一 个连接/FAULT 和微控制器 IO 引脚的1K (用于监控尽管它没有写入代码来响应此输入)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请断开连接到 MCU 的所有引脚并再次检查。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所连接的仅使用函数发生器输入音频信号。   我注意到、随着电源振幅减小且输入信号较大、输出电压峰值开始变得"断断续续"。    注: 所附示波器图像上的符号表示进入 PCA 的电源电压,而不是 PVCC。   PVCC 调节至最大值9V、并降低至低于 PCA 电源电压约1.5v。

    当出现"波动"时、我可以将正弦波输入振幅减小到它将"稳定"的程度。   

    此时、我的"游戏计划"是监控电源电压、然后限制输入音频信号。   在11V 时、MAX 增益将降至全范围的95%;在10V 时、MAX 增益将降至全范围的85%;在9V 时、MAX 增益将降至全范围的50%。   典型电源电压为12.8V、此时音频放大器在整个范围内保持稳定。   注意: 在馈入音频放大器输入之前、增益由数字电阻器和运算放大器控制。

    请注意: 我还将 LC 滤波器的电容器从2.2uF 降至1uF。   

    e2e.ti.com/.../SineWave-and-Reduced-Amplitudes.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以放大波形、您会发现纹波频率是 AMP 开关频率。

    示波器无法滤除开关噪声。

    但开关噪声超出音频频带、不会影响音频性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了一个范围屏幕截图、其中显示了音频振幅较大且 PVCC 减小时的问题。   我不关心音频信号上的小纹波频率......... 但当小纹波变得巨大时......... 则存在问题。

    e2e.ti.com/.../0755.SineWave-and-Reduced-Amplitudes.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以监控 PVC C 电源、以检查高功率时电源是否下降。 我认为 PVCC 电源没有能力驱动过高的输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    音频输出变为"直流"的问题是由于 OUTPL 开关频率在短时间内停止。  有关各种范围屏幕截图、请参阅随附的文档。   当 PVCC 变低时、削波会导致严重的音频噪声。   PVCC = 11V 时、削波发生、进入 TPA3136AD 的电流随着削波增大而大幅增加、但从扬声器听到的音频并不表示存在任何问题。   

    e2e.ti.com/.../SineWave-and-Clipping-Amplitudes.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在削波时不会停止开关、即占空比几乎为100%。

    您应该同时监控 P 和 N、而不仅仅是一侧。