This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:输出阻抗的值是多少?#39

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/958266/pcm5101a-what-s-the-value-of-output-impedance

器件型号:PCM5101A

大家好、团队成员

客户在其音频扬声器中使用我们的 PCM5101A、他们更喜欢了解我们的输出阻抗、我搜索我们的数据表、它仅显示1K 欧姆的负载阻抗。  

您能帮我们分享价值吗?

谢谢。

毛利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GW、

    PCM510xA 的输出是电压输出放大器、因此阻抗将非常低、我估计为1Ω Ω。  该放大器的驱动能力有限、因此我们应用1kΩ Ω 的最小负载阻抗。

    谢谢、

    Paul