This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于音频的红外发送器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DIT4096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/954744/an-infrared-transmitter-for-audio

主题中讨论的其他器件:DIT4096

大家好、团队、

TI 是否有用于音频目的的红外发送器的推荐器件?

谢谢、

Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    您是指与 DLP 投影系统配合使用吗?  或者您是指其他东西吗?

    如果您打算与投影仪配合使用、我们不会给出任何建议。

    如果您的意思是其他事情、我们会将其发送给 TI 的合适团队。

    Fizix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fizix、

    我们所寻找的是可用于红外无线耳机等应用的发送器。

    谢谢、此致、
    Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    您是指通用光学 AES S/PDIF 音频标准、还是指自定义的内容?  我想我们不会为此提供任何定制产品、但我们确实提供了几个 S/PDIF 发送器、包括可连接到 TOSLINK 样式数字输出或同轴电缆信号的 DIT4096。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    我们正在寻找一款可与红外麦克风连接的器件、因此必须具备传输红外信号的能力。

    你有什么建议吗?

    此致、
    Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有用于此目的的单芯片音频 IC。  但是、TI 有许多红外发送器/接收器的参考设计、这些设计可能是一个起点。  以下是一些示例:   

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010014

    https://www.ti.com/lit/ug/tidu535/tidu535.pdf