This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:TLV320DAC3203的频率响应问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/958284/tlv320dac3203-question-for-frequency-response-of-tlv320dac3203

器件型号:TLV320DAC3203

各位专家、您好!

我对 TLV320ADC3203的频率响应有疑问。
我想知道该器件的频率变化、但数据表中没有任何信息。
此外、我发现 了 E2E 主题 、该主题讨论频率响应、但仅讨论内部 DAC 的内插滤波器性能。
我认为这一信息不被视为以下部分的后续模块。


然后、您能否提供包括模拟多路复用器和 PGA 块在内的频率响应数据?
我的预期是、该器件可在40kHz 之前实现平坦的响应。
换句话说、40kHz 频率响应与1kHz 频率响应相同。

我在等你的回复。


谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kuramochi-San、

    TLV320DAC3203和我们的所有 DAC 器件的频率响应通常取决于您正确提到的抽取滤波器。 根据采样频率和所选滤波器、通带和阻带将被定义:

    https://www.ti.com/lit/ug/slau434a/slau434a.pdf#page=30

    PGA、多路复用器和 HP 驱动器在频率响应方面没有重要作用。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.