请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320DAC3203 各位专家、您好!
我对 TLV320ADC3203的频率响应有疑问。
我想知道该器件的频率变化、但数据表中没有任何信息。
此外、我发现 了 E2E 主题 、该主题讨论频率响应、但仅讨论内部 DAC 的内插滤波器性能。
我认为这一信息不被视为以下部分的后续模块。 
然后、您能否提供包括模拟多路复用器和 PGA 块在内的频率响应数据?
我的预期是、该器件可在40kHz 之前实现平坦的响应。
换句话说、40kHz 频率响应与1kHz 频率响应相同。
我在等你的回复。
谢谢、此致、
Kazuki Kuramochi