This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840EVM:在4通道96KHz TDM 主模式下无数据输出

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840EVM, PCM1840, TLV320ADC6140, TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957149/pcm1840evm-no-data-output-at-4ch-96khz-tdm-master-mode

器件型号:PCM1840EVM
主题中讨论的其他器件: PCM1840TLV320ADC6140TLV320ADC3140

您好!

我们的客户已让 PCM1840EVM 确认4通道 TDM 主模式功能。

存在奇怪的行为、在44.1kHz TDM 主模式下工作正常、所有时钟和数据都输出在 MsZ=H、FMT1=L、FMT0=L、md0=L、MD1=MCLK 11.2896MHz

然后将 MCLK 更改为24.576MHz 作为96KHz TDM 主模式的256fs、我们得到正确的时序 FSYNC/BCLK 输出时钟作为附加的捕捉图像、但 SDOUT 始终为0。

FS 88.2KHz 的情况相同。

 

我们是否应手动将抽取滤波器阶数设置为 PCM1840?

或者需要对 EVM 进行某种设置?

 

我们的客户需要快速发布 PCB 布局以替换 AKM 中的 ADC。

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochi、

    遗憾的是、这是 PCM1840的一个限制。 它只能以高达48kHz 的频率作为总线主控、这是因为在更高的速率下运行需要使用 PLL、而在硬件控制引脚数量有限的情况下、PLL 无法被编程。 如果他们需要96kHz 的总线主控操作、我建议他们查看 TLV320ADC6140。 这是此系列中的高性能软件控制版本、提供了更多的灵活性。

    TLV320ADCx140产品文件夹中有一个应用手册、其中讨论了在主模式下操作器件的问题、并显示了在更高采样率下对通道数的限制。

    请注意、只要主 IC 提供时钟、PCM1840仍可在高达192kHz 的频率下运行!

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

     

    PCM1840数据表未描述此基本功能限制、这对客户来说是一个很大的惊喜。

    我希望很快能看到修订后的数据表。

     

    他们的系统是20通道数字音频、最初的计划是安装4个 PCM1840、其中3个处于从模式、具有一个主模式 PCM1840以提供96KHz BCLK 和 LRCK。

    该解决方案将添加主时钟发生器 IC、或将其中一个 PCM1840替换为 TLV320ADC6140、并使用 I2C 寄存器控制。

    在 下个月之前、似乎需要进行大量 PCB 设计和软件修改以取代 AKM ADC。

    在您的产品系列中、是否有任何方法可以找到硬件控制的96KHz TDM 主模式 ADC?

     

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mochizuki、

    很抱歉、这里的混淆不清、我同意这是我们要在下一个数据表修订版中修复的问题。

    我不确定客户是否知道、但也无法在同一 TDM 总线上运行多个 PCM1840器件、因为无法偏移数据、而且该器件没有菊花链 TDM 功能。 他们是否为此使用了多条数据线?

    遗憾的是、我们没有任何支持客户所需通道数的硬件控制 ADC、因此、如果他们需要20通道 TDM 总线上的所有数据、则唯一的选择是使用软件控制的器件。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    感谢您的支持。

     

    我们的客户同意移动 TLV320ADC3140、我们租用 EVM 来验证 TDM 主模式接口。

     

    此致、

    Mochizuki