This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:同步输出

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957347/tlv320aic3100-outputs-simultaneous

器件型号:TLV320AIC3100

大家好、


我对 TLV320AIC3100有疑问。
是否可以同时输出 SPKM/SPKP 和蜂鸣器?
我认为、在数据表第46页的图中、通过将蜂鸣器设置为 EN 来添加和输出蜂鸣器。

我的理解是否正确?


此外、是否可以同时输出 SPKM/SPKP (扬声器)和 HPL/HPR (耳机)?


此致、
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)  是的、在发送到输出级之前、可以将蜂鸣器输出与其他传入的音频流相加。

    2)  是的、可以同时启用两个输出。  请注意、TLV320AIC3100内部有两个 DAC 器件、虽然您可以将多种不同组合的输出路由到 HPL/R 和 SPKM/P 输出、但您一次只能创建两个唯一的 DAC 信号。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    感谢你的答复。
    感谢您的回答。

    我有另一个问题。
    客户将输入以下电源序列:

    (1)为 SPKVDD 加电(5V)
    (2)为 IOVDD / AVDD / HPVDD 加电(3.3V)
    (3)为 DVDD 加电1.8V

    这不是建议的电源序列。
    你有疑问吗?


    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如数据表中所述、TLV320器件极不能承受电源定序。 建议的电源定序将提供最可靠的加电序列、但您提到的定序也可以正常工作。  使器件保持在复位状态、直到所有电源都处于激活状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    感谢您的回答。


    此致、
    石田山