This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957596/tpa3116d2-tpa3116d2

器件型号:TPA3116D2

您好!

有关输入阻抗的更多信息、它在数据表7.3.7第:节中进行了说明

'在输入端看到的阻抗应限制为1ms 或更短的 RC 时间常数(如果可能)。'  

根据表2、输入阻抗和交流耦合电容器 构成高通滤波器、我们可以计算 出 RC 时间常数约为90ms。 那么、我的问题是、如果它在1ms 或更短 时间和90ms 之间发生冲突?  

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    很抱歉、我无法加载您的图片。

    此零件描述用于输入电容器充电时间。 由于上电时、内部 Vbias 将在10ms 内为输入直流电容器充电。   

    如果不允许输入电容器完全充电、则对元件匹配会有一些额外的灵敏度、如果输入元件匹配不好、则会导致弹出。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我再次附加了图片。 从该表2中、我们可以发现该 RC 恒定时间约为90ms。 那么、它是否与7.3.7中讨论的小于1ms 的时间冲突?

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    10ms 是直流输入电容器充电时间、而不是 RC 电路。

    您可以使用示波器捕获时间。

    此致、

    Derek