This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1875:输入信号

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1875, LM384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/955325/lm1875-input-signal

器件型号:LM1875
主题中讨论的其他器件: LM384

大家好、

 我客户的用例是输入信号为0~2.5V 正弦、频率为5Khz、直流失调电压为1.25V。  LM1875能否支持此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    是的、LM1875可以支持它。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM384还能支持这种输入吗?LM1875为20W、而客户只需要5W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    LM384仅支持+-0.5V 输入。


    客户是否考虑使用 D 类放大器? 对于5W 应用、我建议使用 TPA3138、TPA3113。

    他们可以获得更多技术支持。

    此致、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

      与 TPA3138、TPA3113相比、输入信号相位差是否可以180度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holly、

    TPA3138和 TPA3113具有两个通道、每个通道 都是独立的。 因此、两个通道的输入信号相位可能具有180度的相角。

    此致、

    Derek