This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681-Q1:PSRR 曲线、vpp=100mV

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/958094/pcm1681-q1-psrr-curve-with-vpp-100mv

器件型号:PCM1681-Q1

PSRR 曲线有无结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有该器件的 PSRR 曲线、但应该注意的是、PSRR 通常较差。  该器件的电压基准使用一对15kΩ Ω 作为电阻分压器生成。  这意味着 VCC 电源上的噪声只会轻微衰减。  因此、我们建议在 VCOM 上使用一个大电容器、因为它将过滤噪声。  因此、一般而言、由该电容器创建的 RC 函数决定了 PSRR 性能。

    谢谢、

    Paul