This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:向耳机/线路输出发送 TLV320AIC3204's in3的问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957060/tlv320aic3204-question-to-send-tlv320aic3204-s-in3-to-headphones-line-out

器件型号:TLV320AIC3204

您好、Sirs、

我们能够使用 I/O 配置将 Line_IN1和 IN2发送到耳机和线性输出、但是、我们不知道如何将模拟信号从 IN3发送到模拟输出。 请您提供提示吗?

可以将模拟 IN1和 IN2发送到模拟输出:









可以将模拟 IN2发送到模拟输出:

但是、GUI 中没有 CM3L 和 CM3R 选项。  我的配置通过向 CM2L/C2R 写入10kR 来与 in3一起工作、但如果它是 god 设置、则需要产品线的注释?



谢谢、此致、

陈耀恩
2020年11月17日

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我已突出显示了将 IN3L 和 IN3R 路由到 HP 和 Line outs 的路径。

    将 IN3L 路由至左 PGA、然后通过混频器放大器路由至模拟输出。

    同样、可以将 IN3R 路由到右侧 PGA、然后通过它到达右侧混频器放大器、然后到达模拟输出。

    您可以使用 CM1L/R 或 CM2L/R 所有这些器件都连接到相同的共模电压。 CM1可与 IN1L、IN2L 或 IN3L 搭配使用。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diljith、您好!  

    感谢您的建议。 它在具有 in3输入的客户系统板上工作。



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2020年11月20日