This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:HP 输出阻抗

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/965202/tpa6130a2-hp-output-impedance

器件型号:TPA6130A2

你(们)好

您是否会建议该 HPRIGHT 和 HPLEFT 的输出阻抗是多少   

在关断或静音期间?

是否可以共享此输出端子的内部方框图或等效电路?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shedara、

    可以在数据表第6页上找到输出阻抗。  禁用放大器时、最大电阻为25M 欧姆。 其他时候、它应该非常低。

    如果您仍有疑问、请向我提供反馈。

    谢谢!

    文宾