This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6205A1:请求 PSpice 模型文件

Guru**** 2519050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6205A1, TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964091/tpa6205a1-ask-for-the-pspice-model-file

器件型号:TPA6205A1
Thread 中讨论的其他器件: TPA6211A1

我需要为我的产品进行仿真。 因此、请获取 TPA6205A1的 SPICE 模型文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们的团队将查看此请求、并尽快提供答案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的项目现在正在使用 TPA6205A1、我们需要尽快对电路进行仿真。 另请尽快帮助查找此器件的 PSPICE 模型。 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、没有 TPA6205A1模型可用。 您现在可以使用类似的 TPA6211A1模型。
    我将开始 TPA6205A1的开发过程、尽管它可能需要3到4周的在线时间。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、并期待即将推出的 tpa6205a1 PSPICE 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan Salazar、

    您能告诉我 TPA6205A1和 TPA6211A1之间的主要区别吗?   通过这种方式、我可以判断是否可以使用 TPA62211A1的 PSPICE 模型。  谢谢!

    此致、

    王传芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuanfang、

    我们的团队正在准备您请求的信息。 我们会尽快作出回应。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chuanfang、

    这些器件的主要区别在于 TPA6211A1集成了反馈电阻器、而 TPA6205A1在外部需要这些电阻器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    非常感谢!   期待 TPA6205D1的 PSpice 模型的早日发布。

    此致、

    王传芳