This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:TLV320AIC3105EVM 的初始设置

Guru**** 2533790 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956801/tlv320aic3105-initial-setting-for-tlv320aic3105evm

器件型号:TLV320AIC3105

您好!  

请给我有关 AIC3105EVM 初始设置的建议。 GUI 显示"Connect USB"对话框、但无法通过单击"Retry"进行连接。

-文档:
板:TLV320AIC3105EVM 和 USB-MODEVM 接口
GUI:ToL320AIC310xEVM-K 图形用户界面(GUI)软件 https://www.ti.com/lit/zip/slac249
PC:Windows 7 32位

-程序:
1.安装 国家文书签证。 驱动程序(版本 20.0)
https://www.ni.com/ja-jp/support/downloads/drivers/download.ni-visa.html#346210
2.安装 USB-MODEVM Windows XP/Vista/7驱动程序
https://www.ti.com/lit/zip/slac521
3.连接 TLV320AIC3105EVM 和 USB-MODEVM
4. PC 启动自动设置并打开 USB-MODEVM 上的 LED (D2)。 下图是 Windows 设备管理器的结果

5.运行 TOL320AIC310xEVM-K GUI。 GUI 显示"Connect USB"窗口。 但用户无法连接.. 即使用户单击底部的"重试"、也会再次显示相同的窗口。
 

您能给我有关如何使用 TLV320AIC3105EVM 和 USB-MODEVM 的建议吗?

下图显示了当前板载跳线和开关设置。
您能否检查设置是否正确?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke、

    驱动程序安装正确、USB-MODEVM 连接到 PC、如 D2亮起所示。  

    是否可以发送硬件 ID 的图像? 要查找硬件 ID,请转至设备管理器> NI-VISA USB 设备>右键单击并单击属性>单击"详细信息"选项卡>在下拉列表中选择硬件 ID

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San、

    下面是硬件 ID。

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    客户可以删除并重新安装驱动程序吗? 在此过程中、他们还应重新启动 PC。  

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron - San、

    客户删除所有驱动程序并按以下步骤重新安装。 他无法运行 EVM

    1.重新安装 NI-VISA 驱动程序并重新启动 PC
    2.重新安装 USB-MODEVM Windows XP/Vista/7驱动程序并重新启动 PC
    3.重新安装 TLV320AIC310xEVM-K 并重新启动 PC
    4.无法连接 EVM 和 PC。

    他尝试了两个 TLV320AIC3105 EVM、但两个 EVM 都有相同的问题。 您是否有文档供客户参考重新安装? 我找到 了 https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/How-to-Revive-a-USB-Audio-EVM.pdf。 这对这种情况是否有用? 还是用户应该使用 Windows 10操作系统?

    1) 和客户在 USB-MODEVM 中发现的跳线信息(JMP2、JPM7)因文档而异。
    EVB (https://www.tij.co.jp/jp/lit/pdf/SLAU217A)

    故障排除指南(https://www.ti.com/lit/pdf/SLAA388A)

    哪些信息是正确的?

    2) TLV320AIC3105EVM JMP2。 EVM 中的默认设置设置为"已安装"、但手册(https://www.tij.co.jp/jp/lit/pdf/SLAU217A)将"打开"显示为默认位置。
    用户是否应设置为"Installed"(已安装)或"Open"(打开)?

    3) 3)以上(1)和(2)是否有助于解决当前问题?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    这里的 USB-MODEVM 遵循表2跳线设置。 我认为 USB-MODEVM 上的 JMP2将 AGND 和 DGND 连接在一起、但如果这已经在 AIC3105EVM 上的 JMP1上完成、那么这一点无关紧要。  

     正在使用什么版本的 NI-VISA?

    客户的 PC 上是否可能存在一些程序限制? 我建议也以管理员身份运行 GUI。  

    我不认为 USB-MODEVM 需要恢复、但如果仍然没有建立连接、我想它不会受到影响。 对于 AIC310x EVM、过程相同、但需要使用不同的固件。 如果尝试恢复、请使用随附的.bin 文件、并非常小心地按照该过程操作。  

    e2e.ti.com/.../EEPROM-Programr-_5F00_-Original-USB_2D00_MODEVM-44.1kHz-_2D00_-16_2D00_bits-_2800_1_2900_.zip

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、

    您能告诉 我如何将 EEPROM 编程器用于 USB-MODEVM 吗?

     它是否可以通过将 PC 连接到 USB-MODEVM 下运行 DFUTEST.exe 来工作?  

    此致、
    Nagata。