This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:多通道模式和 AUXIN0

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964270/pcm9211-multi-channel-mode-and-auxin0

器件型号:PCM9211

大家好、

好的、我们收到了客户关于 PCM9211的问题。 为了让我不会错过任何信息、请复制下面的查询。

"

大家好、我想在下一个设计中使用 PCM9211。 但我无法找到如何按照典型应用中的规定配置引脚多路复用器。 (我想使用 auxin0)。 由于 RXIN4-RXIN7被用于 AUXIN0上的 PCM 输入、在这个应用中总共有8个 S/PDIF 输入可用(2个带有集成同轴放大器)。 但未提及如何启用该引脚混合功能。

另一个问题是、如果我启用了多通道模式、我可以来回切换 auxin0吗?"

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    RXIN S/PDIF 路径可以通过 DIR 路由(在这种情况下需要配置 DIR 输入双相选择寄存器) 0x34)、也可以通过 RECOUT0或 RECOUT1路径直接通过芯片路由为 S/PDIF 输出。

    要使用 AUXIN0、那么您将把它设置为您想要将它路由到的任何模块(DIT、主输出端口、ADC)的源。

    我不确定多通道模式的目标是什么? 您是否意味着有一个外部多路复用器、有时您希望将 AUXIN0作为 I2S 输入运行、而其他时间作为附加 S/PDIF 输入?

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我是需要一些信息的客户。

    我感兴趣的多路复用器的两个状态是:
    多通道:启用多通道模式、MDIO A 和 MDIO C 用于将多通道音频路由到主端口和 MDIO B 端口。
    立体声源:立体声音通过 AUXIN 0从 RXIN4-7传递到主输出。

    第9.2.2.1章规定:"... 由于 RXIN4-RXIN7被用于 AUXIN0上的 PCM 输入、这个应用中总共有8个 S/PDIF 输入可用(2个带有集成同轴放大器)"
    为此、RXIN4-7具有某种引脚多路复用器来启用 PCM 模式。
    如何将 RXIN4-7引脚设置为 I2S 接口?

    引脚具有此 ALT 模式:

    • RXIN4/ASCKI
    • RXIN5/ABCKI
    • RXIN6/ALRCKI
    • RXIN7/ADIN0



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在看到了。 RXIN4-7不是 MPIO 组、因此无需单独设置它们。 如果您将时钟和数据应用于这些引脚、那么您只需要选择 AUXIN0作为时钟和数据的主输出端口源。

    最棒的

    Zak