This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:调优-建议的模拟增益设置- RDS (ON)+ ZDC

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATHCONSOLE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957856/tas5825m-tuning---recommended-analog-gain-setting---rds-on-zdc

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件:PUREPATHCONSOLE

你好!

TI TAS85xx 新闻在此-我将使用 PUREPATHCONSOLE 对 TAS8525m 进行首次测试调优。

我遵循"TAS58xx 系列的通用调优指南"-文档、第5、6和11页。

要确定 建议的模拟增益设置并计算 V SPEAKER_PEAK、我应该从  TAS8525m 中找到 RDS (on)+ ZDC 值-但看起来不是这样。请从任何数据表或指南文档中找到它。

在哪里可以访问该数据、或者是否可以安全地使用第11页显示的值?

最棒的

Mikko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、第6页上的公式提到 V_OUT_Peak、而(我假设)第11页上的相同公式提到 PVDD。

    第6页:
    Vspeaker_peak~= Vout_peak×RL /(RL + 2×(RDS (ON)+ ZDC))

    其中

    •VSPEAKER_PEAK 是扬声器上的峰值电压

    •ZDC 是电感器和走线阻抗之和

    •RDS (on)是各个输出 MOSFET (1)的漏源导通电阻

    第11页:
    Vspeaker_max≈PVDD×RL /(RL + 2×(RDS (on)+ ZDC))= 12V×4 /(4 + 2×(0.18 + 0.023))= 10.89V (6)

    我假设这是相同的公式-尽管存在差异。 我是否误解了某些内容?

    谢谢!

    最棒的
    Mikko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    回答我的问题-从 TAS8525m 规格表中找到 RDS (ON)、毕竟是90 mΩ。

    仍然缺少 ZDC 值。

    M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikko、

    对于电感器、我始终建议查看我们提供的 BOM 以查找电感器器件型号、然后使用该器件型号来查找电感器的数据表。 您可以在此处获取 ZDC。 如果您只需要 EVM 上的默认电感器、以下是数据表的链接:  

      

    大多数电感器制造商都将提供电感器的 ZDC 是什么!

    此致、

    Robert Clifton