This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:关断引脚电流

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964910/tpa6211a1-shutdown-pin-current

器件型号:TPA6211A1

您好!

我想知道低电平和高电平关断引脚的电流值。

它最多是几 uA 吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tadahiko-San、

    下面列出了低电平和高电平下的关断引脚电流:

    高电平:58uA (典型值)

    低电平:3uA (典型值)

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯-圣、

    感谢你的帮助。

    这些正值(+)吗?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kuramochi-San、

    我在提供的值上出错了。 这些值是关断引脚处于高电平和低电平时的 VDD 关断电流值。

    关断引脚的正确电流值如下所示:

    高电平:+51uA (典型值)

    低电平:-49uA (典型值)

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.