This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3007:仅使用线性输出、其他模拟引脚的需求是什么

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/961497/tlv320aic3007-only-use-line-out-what-are-the-needs-for-other-analog-pins

器件型号:TLV320AIC3007

您好!

在我的应用中、我们仅使用 I2S 与 TLV320AIC3007进行线性输出。

所有模拟输入/输出如何? 我是否需要将模拟输入引脚接地?

为了仅使用线性输出、以下原理图是否正确?

感谢您的支持、

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将所有输入短接在一起、然后通过~0.47uF 电容器将它们连接到 GND、以防止产生不必要的噪声。  它不应该真正影响输出通道、但这是推荐的最佳做法。  

    确保在线路输出上包含交流耦合电容器、并且还包括一个带外噪声低通滤波器、此滤波器可被设定在所需的频带之外。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的反馈。

    您是否有一些要共享的组件参考以进行筛选?

    我们使用编解码器为汽车立体声单元提供立体声线路(警告声音、可能是文本语音转换)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当然、假设汽车立体声系统正在寻找线路输入、则考虑使用~36kHz 截止频率的差分2x100Ω+22nF 滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    另一个问题:我是否可以让 I2C 断开连接,只需 I2S 即可控制 comp?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    I2C 用于配置器件。 默认情况下、没有阻止通电(ADC、DAC、PLL、PGA 等已断电)、因此您需要使用 I2C 来配置器件。  

    此致、

    Aaron