This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190-Q1:通过 MUTE 引脚实现静音和取消静音之间的转换时间

Guru**** 2847050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957448/src4190-q1-the-transition-time-between-mute-and-unmute-by-mute-pin

器件型号:SRC4190-Q1

您好!

我的客户想知道从静音到取消静音的过渡时间、反之亦然、通过静音引脚。  数据表显示衰减通常为-128dB、但不会达到所需的时间。  请告诉我吗?

静音->取消静音»us

取消静音->静音»us

此致、

川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yoshikazu、

    不幸的是、我目前没有这些数据。 我必须了解我是否可以收集这些数据、但可能需要一些数据。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak 您好!

    感谢您的评论。  您 是否认为您可以在 下周的某个时间提供数据?

    此致、

    川崎市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawasaki-San、您好!

    我会尝试、但不能保证这一点、因为我明天开始在美国城外度假、一周内将无法使用实验室。  

    最棒的

    Zak