This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3206:TLV320AIC3206功率计算。

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964915/tlv320aic3206-tlv320aic3206-power-calculation

器件型号:TLV320AIC3206

大家好、

您能不能帮助获取编解码器的功耗详细信息以计算电池寿命。 无法从数据表中找到功耗详细信息。 设计仅需 ADC 部分即可实现一个音频输入(例如、手机耳机音频输出)、数字音频输出将通过具有 SPI 控制接口的 I2S 接口进行处理、该音频语音将通过 BLE 进行处理。

此致、Shinu Mathew。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    单通道记录的最低功耗为5.1mW。 设置如下所示。

    如需更多信息、请参阅应用参考指南(ti.com/lit/slaa463b)。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Diljith