This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:音频信号输入时提供 tas5825P 保护

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964907/tas5825p-tas5825p-protection-when-audio-signal-input

器件型号:TAS5825P
主题中讨论的其他器件: TAS5825M

您好、先生、

我的一位客户正在使用 TAS5825P 测试多个电路板、并且在有音频信号输入时、TAS5825P 非常易于受到保护的客户反馈。 然后客户重置器件、信号将变为正常。 这几个板最初适用于 TAS5825M、在其上使用 TAS5825M 时不会出现任何问题。  

我是否可以问、在将 TAS5825M 替换为 TAS5825P 时、我们需要更改什么?  

此致、

Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    器件报告的故障是什么?

    TAS5825M 和 TAS5825P 是引脚对引脚兼容的器件。  

    此致、

    Sam