This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2110:失真

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2110EVM, TAS2110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/962629/tas2110-distortion

器件型号:TAS2110

大家好、

我的客户正在评估 TAS2110EVM。 请支持以下问题吗?

为了确定配置参数、我将扬声器连接到 TAS2110EVM、并使用 PPC3从 PC 输出音频、它似乎出现了失真。
(当我从 PC 输出1kHz 信号并使用 Audio Precision 测量该信号时、THD 约为30%)

为了改善失真、我已使用 PPC3调整了 EVM 的各种参数、但可闻失真没有得到改善。
此外、我连接了一个8欧姆扬声器、但即使在 vol 0dB 时、它的输出也不能超过2W。

我认为数据表第18页列出的 D2S 滤波器仅在测量期间使用、这是正确的吗?

这是使用 PPC3从 EVM 转储的参数。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/TAS2110.txt

当我检查错误信息时、它似乎是 TDM 时钟误差。 发生此错误时、我通过 PC 上的 USB 将音频信号输入到 EVM、并在 GUI 中将 TDM Config 中的 AUTO_RATE 设置为0b (启用)。

然后、当我用示波器观察 EVM 的 I2S/TDM 信号时、它是音频数据= I2S、采样率= 48kHz、FS_Ratio = 64、因此禁用 TDM 配置的 AutoRate 并手动设置与上述 I2S 对应的值。 但是、失真没有改善。 在本例中、IRQZ 的 TDM 时钟误差显示也变为红色。

USB 驱动程序安装失败等是否有问题?
我还记得在安装驱动程序时被要求安装 Visual Studio、Matlab 等、但目前我无法安装 Matlab。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yamaguchi San、

    我们的团队将查看这些信息、并尽快做出响应。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    PPC3 GUI 的默认设置应与 EVM 处理器的数据源相匹配、也就是说、如果使用具有默认 PPC3设置的 USB 音频源、则不应出现时钟错误。

    您是否有第二块可以尝试的板?
    您能否分享电路板图片以验证是否正确设置了所有跳线? 所有接头都应插入跳线、用于:

    • J8.
    • J12.
    • J14.

    有时、当 PC 通过 USB 发送音频时、FSYNC 和 SBCLK 信号会发生变化。 这些时钟应为 FSYNC = 48kHz (单个位) SBCLK = 12.288MHz。
    请尝试以下步骤:

    • 将 EVM 连接到 PC
    • 为 EVM 加电
    • 测量 FSYNC 和 SBCLK 频率
    • 向 EVM 发送一些音频、即使它未初始化
    • 再次测量 FSYNC 和 SBCLK 频率

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    感谢您的支持。  

    客户告知没有更改默认设置的跳线设置。

    • 未为 J8/J12/J14插入
    • 将 J3插入 J6、J9和 J11 (连接1-2引脚)
    • 插入了 J7和 J13

    很抱歉我无法分享图片。

    FSYNC 和 SBCLK 如下所示。 这是正确的状态吗?

    我还有其他问题。

    如果输入信号是 I2S、您能告诉我需要从默认设置更改的寄存器和设置值吗?
    (FSYNC=48kHz)。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yamaguchi San、

    感谢您提供的信息。 我们将分析这些信息、并根据这些信息提出一些建议。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    TAS2110 TDM 接口仅检查 FSYNC 信号上的一个转换、因此如果 FSYNC 信号是50-50%或一个单一位、它实际上并不重要。

    请尝试更改以下设置以检查是否改善了声音:

    • 边沿极性
    • 帧起始极性
    • 接收器偏移

    同时、我将设置一些指令、对 EVM 上的处理器进行重新编程、并将发送给您。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    感谢您的支持。

    我收到了客户的反馈。

    • 边缘极性:无变化
    • 帧起始极性:更差
    • 接收器偏移:较差

    作为确认、查看数据表、每个特性都是假设扬声器电感为8欧姆+ 30uH 或4欧姆+ 30uH 的负载下的测量值。 如果该电感为30uH 或更高、是否可能会出现失真等问题?
    (当我测量我当前使用 LCR 表的扬声器时、1kHz 时的 Ls = 350uH。)

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    如果可能、请分享输出波形的示波器截图、请使用 LC 低通滤波器进行测量。

    您还可以尝试不同的扬声器、但我认为失真与扬声器无关。 您是否能够通过从不同源发送 TDM 信号来测试器件? 像 AP 系统还是类似系统?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan - San、

    非常感谢您的支持。 我将关闭此主题、因为问题已解决。  

    客户告知自己用 D2S 滤波器(自制)和运算放大器进行测量、但这种设计似乎有问题。
    在查看滤波器设计后、他们能够将 THD 提高约1%。
    他们将更详细地回顾测量系统。

    尽管仍然存在一些可闻失真、但通过 D2S 滤波器后的波形是一个干净的正弦波、因此客户认为 IC 正常工作。

    当我有客户的进一步问题时、我将发布新主题。

    此致、

    山口