This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:CAN DEMP、MUTE 和 FMT 直接连接到 GND

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957915/pcm1754-can-demp-mute-and-fmt-be-connected-to-gnd-directly

器件型号:PCM1754

大家好、

DEMP、MUTE 和 FMT 引脚能否直接连接到 GND?

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo-San、

    可以、它们可以直接连接到 GND。

    谢谢、

    Paul