This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1862:输入电阻变化

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957125/pcm1862-input-resistance-variation

器件型号:PCM1862

专家您好!

我对 PCM1862的输入电阻有疑问。
我计划在 PCM1862的输入之前添加电阻分压器、并估算 PCM1862的输入电阻产生的影响。
不过、数据表中仅显示了典型值、但我想知道输入电阻的最小值/最大值。

我明白这是很难保证的。
那么、您能否提供最小值/最大值作为信息?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在+/-3sigma 类型分布上、输入电阻的绝对值将大约变化+/-15%、其中1sigma 大约为+/-5%。 这些数字是近似值、但与使用相似内部组件的许多其他器件匹配良好。   

    请注意、前端电阻器的比例式匹配会启用指定的增益误差、并且比值的绝对变化要严格得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢你的迅速答复。
    我明白了。


    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi