This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:您是否有任何具有比用于 AK4621更换的 PCM3060更高动态范围的器件?

Guru**** 2536800 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3060, TLV320ADC6140, TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957488/pcm3060-do-you-have-any-device-which-has-higher-dynamic-range-than-pcm3060-for-ak4621-replacing

部件号:PCM3060
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC6140TLV320ADC5140

 大家好、

 我的一位客户正在寻找任何具有比 PCM3060更高动态范围的 TI 编解码器器件来替代 AK4621?

 他们 的新产品需要115dB 动态范围的 ADC/DAC。

 你有设备吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    截至本文发布时、我们没有与 AK4621 (115dB ADC/115dB DAC)性能水平相匹配的集成编解码器、因此我们需要使用单独的 ADC/DAC 信号链组合来解决这种替换问题。

    我们推荐使用 TLV320ADC6140 (113dB + 10dB DRE = 123dB) DR 产品或 TLV320ADC5140 (108dB +12dB DRE = 120dB) DR 产品替代 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Colin、

     非常感谢您的快速回复。

     我明白了。 我将向客户介绍这些器件。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。