This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA0211:用于计算输入电阻器功率分析的 IC 输入引脚的电流消耗

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957535/tpa0211-current-consumption-of-input-pin-of-the-ic-to-calculate-input-resistor-power-analysis

器件型号:TPA0211

您好!

让我知道运算放大器输入引脚的偏置电流是多少。

我们正在进行输入电阻器功率分析、数据表中没有偏置电流详细信息。因此、请分享电流详细信息以进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arun、

    通常、输入偏置电流约为10nA。

    如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。