This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:问题:时序、OCP、DCBIAS

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964206/tlv320dac3203-questions-timing-ocp-dcbias

器件型号:TLV320DAC3203

大家好、团队成员、

我有几个客户问题。 请在下面回答吗?

1、时序

1-1是否为复位引脚施密特触发器?

我要问的是、是否有任何上升时间和下降时间要求。

2、OCP

2-1器件触发过流保护的电流(交流和直流)是多少?

2-2 当任一通道触发 OCP 时、两个通道(L、R)是否受限?

2-3如果禁用 OCP、是否需要从外部限制电流?

2-4 第1:Reg2页上的"AVDD LDO 过流检测"设置是什么?

DCBIAS

3-1 INR/INL 引脚上的直流偏置量是多少? 它是否与基准电压(=0.9V:CMMode0)相同?

3-2 直流偏置何时开始上升?

问题是、他们想知道在存在直流偏置之前是否需要外部偏置。

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideki、

    请查看我在下面的回答、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    1、时序

    1-1是否为复位引脚施密特触发器?

    不、不是。 它只是一个与电压相关的引脚。 上升和下降时间不会影响复位引脚的行为。

    2、OCP

    2-1器件触发过流保护的电流(交流和直流)是多少?

    OCP 在200mA 时激活。

    2-2 当任一通道触发 OCP 时、两个通道(L、R)是否受限?

    仅在差分模式下。 当两个通道都在单端模式下使用时、仅限与标志相关的通道。

    2-3如果禁用 OCP、是否需要从外部限制电流?

    仅当存在输出短路或连接低于最小建议值的负载的风险时。 如果电流不受限制、如果不遵守建议的工作条件、可能会有损坏的风险。

    2-4 第1:Reg2页上的"AVDD LDO 过流检测"设置是什么?

    这是与 AVDD LDO 过流事件相关的标志。 如果不使用 LDO、则可以忽略该寄存器位。

    DCBIAS

    3-1 INR/INL 引脚上的直流偏置量是多少? 它是否与基准电压(=0.9V:CMMode0)相同?

    没错。 INR/INL 引脚共模电压与基准电压(0.75V 或0.9V)相同

    3-2 直流偏置何时开始上升?

    一旦 INL 和 INR 输入引脚通过第1页/寄存器12路由到 HP 输出、它就开始上升。 或按第1页/寄存器58设置、以防它们未路由。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    非常感谢。 我还有其他问题。

    2、OCP

    2-3'根据您的评论、我的理解是 当单端立体声和3.3V 的 LDOin 时、输出电流需要低于3.3V/14.4ohm。 正确吗?

    2-4' 抱歉、我遗漏了信息。 它们向 LDOIN 引脚输入3.3V 电压以驱动耳机。 寄存器设置是否限制来自电源的输入电流?

    2-5 如果激活 OCP、输出限制为多少电流?

    3、直流偏置

    3-3 INL/R 引脚和直流偏置源之间的阻抗是多少?

    此致、

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hideki、

    请查看我在下面的回答、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    2、OCP

    2-3'根据您的评论、我的理解是 当单端立体声和3.3V 的 LDOin 时、输出电流需要低于3.3V/14.4ohm。 正确吗?

    您的理解是正确的。

    2-4' 抱歉、我遗漏了信息。 它们向 LDOIN 引脚输入3.3V 电压以驱动耳机。 寄存器设置是否限制来自电源的输入电流?

    LDOin 引脚还具有过流保护电路、以防用作耳机驱动器的源极。 如果达到过流保护阈值、第1页/寄存器2 /位1将显示过流事件。

    2-5 如果激活 OCP、输出限制为多少电流?

    LDO OCP 阈值设置为大约300mA。

    3、直流偏置

    3-3 INL/R 引脚和直流偏置源之间的阻抗是多少?

    阻抗为10千欧。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.