This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860-Q1:PCM1860-Q1满量程电压输入

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957724/pcm1860-q1-pcm1860-q1-full-scale-voltage-input

器件型号:PCM1860-Q1

大家好、整个团队

单端模式下的满量程输入电平最大为2.1Vrms、典型值/最小值是多少?

我想检查输入信号电平和输出数字电平的削波。

示例)

2.1Vrms-0%/+ 15%(3.3V @ VA 输入电压值)?

2.1Vrms±15%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADC 和 PGA 的增益误差将决定满量程输入电平的变化量。  PCM1860-Q1的增益误差规格体现在"PGA+ADC 精度"规格中、即+/-0.5dB。  因此、典型的满量程输入范围为2.1Vrms、这将在 IC 与 IC 之间大约+/-0.5dB 变化。  虽然没有最小/最大增益误差规格、但已知 THD+N 具有-1dB 输入和最小可接受电平、您可以推断增益误差永远不会足够大、以至于-1dB 输入信号将发生削波或 THD 测试失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不对最小满量程范围进行规格、但它通常非常接近给定的最大规格。 PGA + ADC 的典型精度约为0.5dB、约为6%。 考虑到输入范围是最大规格、器件会在该限值下进行修整、因此您通常可以预期在1.98Vrms 和2.1Vrms 之间发生削波、但根据器件的精确修整、这种情况下可能会稍微发生。

    最棒的

    Zak