This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3100:需要有关如何初始化 TLV320ADC3100的示例

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957727/tlv320adc3100-need-example-for-how-to-initialize-tlv320adc3100

器件型号:TLV320ADC3100

你(们)好  

您能否帮助共享 TLV320ADC3100 初始化示例  

下面是我们的配置

1、从 IN2L (P) 引脚7输入单端左声道音频线路

2.从 IN2L (P) 引脚7输入单端右声道音频线路

3、 未 使用 IN3L (M)和 IN3R (M)、0.47 μ F 连接到接地端  

 4. MCLK 输入12.288MHz

TLV320ADC3100  可在 I2S 从模式下与配合使用  

   WCLK = 48kHz 输入 (我们将 LR CLK 馈送到 WCLK)

   BCLK = 3.07299MHz (64fs)

   24位数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    数据表第90页上提供了器件的示例脚本。 我相信给出的时钟设置将适合您、您只需更改输入选择寄存器即可。 如果您遇到任何问题、请从那里开始、并告知我们!

    最棒的

    Zak