This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805-SW:TAS5805-SW:我的 PPC3桌面上不会显示 TAS5805-SW

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956662/tas5805-sw-tas5805-sw-the-tas5805-sw-does-not-show-up-on-my-ppc3-desktop

器件型号:TAS5805-SW
主题中讨论的其他器件:TAS5805M

大家好、

我的客户 sunny.wangjm@goertek.com 已获得 TAS5805-SW 的批准、但是当他打开 PPC3时、他无法在  PPC3桌面上看到 TAS5805-SW、屏幕截图如下所示。 您能帮助检查出问题吗?  

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    它看起来像是服务器问题。 将与 PPC3团队联系、您可能会在明天再次尝试。

    BR、

    Alix Wan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allix:

    客户 sunny.wangjm@goertek.com 仍然无法获取 TAS5805M PPC3、您能帮您检查一下吗?

    谢谢、  

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    根据我的检查结果、此问题仍然存在、软件团队仍在处理此问题...

    BR、

    别名

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    请让您的客户将 PPC3更新为 V3.2.0以解决此问题。 请参阅以下内容: