This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1791A:采样频率设置

Guru**** 2812645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/963789/pcm1791a-sampling-frequency-setting

器件型号:PCM1791A

各位专家、您好!

我对采样频率有疑问。
采样频率是否由 LRCK 的输入时钟自动决定?
换句话说、没有用于采样频率的寄存器?

谢谢、此致、
Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Akashi、

    默认情况下、该器件采用8倍过采样、这在所有 FS 速率下均受支持。   如果要将过采样更改为16x、则必须确保 FS 频率小于100kHz。  假设 LRCK、BCK 和 SCK 之间的比率有效、则无需对器件进行配置。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    感谢你的答复。
    我知道过采样率默认应为8倍。

    如果采样频率为44.1kHz、过采样率为8x、则无需设置任何特殊设置。
    换句话说、只需将44.1kHz 时钟信号输入到 LRCK 即可。
    我的理解是否正确?

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    您的理解是正确的。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    感谢你的答复。 您的意见很有帮助。

    让我再问一个问题。
    如果我们使用 FS=44.1kHz 并通过 OS[1:0]寄存器设置过采样率= 128乘以 FS、是否存在任何问题?

    谢谢、此致、
    Ryo Akashi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    没关系、但请注意、在本例中、SCK 必须为≥256×FS。

    谢谢、

    Paul