This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1791A:VCOM 电容器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DSD1791

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957365/pcm1791a-vcom-capacitors

器件型号:PCM1791A
主题中讨论的其他器件:DSD1791

您好!

根据 PCM791A 数据表、我发现建议在 VCOM 和 GND 之间添加一个1uF 化学电容器。
对于1uF 电容器、是否可以使用1uF 陶瓷电容器代替1uF 化学电容器?
此外、根据以下 EVM 用户指南、添加了一个0.1uF 陶瓷电容器。 那么、是否还应该在 VCOM 和 GND 之间添加一个0.1uF 陶瓷电容器?

《DEM-PCM/DSD1791/1793 EVM 用户指南》
https://www.ti.com/lit/pdf/sleu038

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    VCOM 引脚是 DAC 输出的基准电压、由简单的电阻分压器生成。  电容器越大、该滤波器的 FC 频率越低、这将有助于限制可闻频带中的噪声。  我相信电阻分压器是由两个15kΩ Ω 电阻器创建的。  从噪声的角度来看、这些值将是并联的、因此 RC 滤波器的 R = 7.5kΩ Ω。  更改电容值将决定截止频率。 Δ T 的10µF 1µF 为2.1Hz、而 C=Δ T 的 Fc = 21Hz。  这可能远低于其应用的可闻范围、因此这可能不是问题。  电容值越大、VCOM 的斜升时间也越慢、这将限制器件播放音频之前的上电时间。

    在 EVM 中、它们也可能使用两个值来更好地衰减更高频率的噪声。  这在应用中可能不是必需的、因为输出 LPF 也会对此有所帮助。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您提供信息。

    我知道。

    此致、
    加藤