This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1791A:处理未使用的引脚

Guru**** 2670685 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1791A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957355/pcm1791a-handling-unused-pins

器件型号:PCM1791A

您好!

请告诉我如何处理以下未使用的引脚?

问题1. MDO、ZEROL 和 ZEROR
我的理解是否正确、因为 MDO、ZEROL 和 ZEROR 的未使用引脚是输出引脚、所以这些引脚可以保持悬空?

问题2. 静音
MUTE 引脚能否直接连接到 GND? 还是应该在 MUTE 引脚和 GND 之间添加下拉电阻器?

问题3. MSEL
如果通过 SPI 控制 PCM1791A、MSEL 引脚能否直接连接到 GND? 还是应该在 MSEL 引脚和 GND 之间添加下拉电阻器?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    MDO、ZEROL 和 ZEROR 可保持悬空。

    2. MUTE 可直接连接至 GND。

    3、MSEL 可直接接地。

    谢谢、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

    感谢您的快速响应。

    我知道。

    此致、
    加藤