This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690:图39输入电容器

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/964572/pcm1690-figure-39-input-capacitor

器件型号:PCM1690

您好、专家、  

有关图39/PCM1690的说明

我想、这是交流耦合差分转单端转换电路。 输入电容器的极性是否相反?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mukuno-San、

    我认为您是正确的、最好将高侧连接到 DAC 输出。  不过,最后我认为这不会以任何方式造成问题。  大多数电解电容器的额定反向电压约为其额定电压的10%。  这就是您可以在某些音频系统的输出端看到极化电解电容器的原因。

    谢谢、

    Paul