This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SA5534A:SA5532是否可用于 PCM1795作为 I/V 转换

Guru**** 2767765 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1795, SA5534, SA5532A, NE5534, SA5534A, NE5532

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/956381/sa5534a-can-sa5532-be-used-for-pcm1795-as-i-v-conversion

器件型号:SA5534A
主题中讨论的其它部件:PCM1795SA5534SA5532ANE5534NE5532

大家好、

客户希望使用 SA5534或 SA5532A 作为 PCM1795的 I/V 转换。
PCM1795建议使用 NE5534、但他们选择 SA5534、因为需要更宽的温度范围。

您能评论一下、我们可以使用 SA5532A (2通道)而不是 SA5534A (1通道)?
SA5532A 可以实现更小的 PCB 面积和更低的价格、因此如果可能、我会使用该器件。

当 Vo=0、空载时、大约 NE5532、ICC 为8mA (典型值)。
NE5532是否能够在每个通道或两个通道上输出8mA 电流?

此致、
Koyo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koyo-San、

    SA553x 可用于代替 NE553x。 双5532与单5534类似、因此开关通常正常。

    输出电流和静态(ICC)电流有两种不同之处。 输出电流基于输出驱动强度和电流限制。 静态(ICC)电流始终从 VCC+流向 VCC-、并由运算放大器用于执行其功能。

    在 8.2功能方框图中、NE5532输出电流受到15欧姆电阻器的限制。 估计在较高温度下约为0.4V/15欧姆、为26mA

    NE5532 电气特性表支持600 Ω 负载端接至有效接地(VCC+- VCC-)/2  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ronald、

    感谢您的快速回复。

    我对 ICC 的问题是错误的。

    客户想要问的是短路电流、IO。
    IOS 电流38mA (典型值)显示了每个通道规格或两个通道规格?  

    我有另一个问题。

    它们将使用以下结构进行 I/V 转换。
    RF 700欧姆是固定值、当电容范围为100至1000pF 时、是否有可能发生振荡?
    它们需要100kHz 低通滤波器。

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科约

    700欧姆是相当低的。 所需的 VOUT = IIN *-700吗?

    100pF 应该可以。 对于更高的电容、请考虑输入源阻抗。 如果 CF 和输入源为高电容、则稳定性可能会受到影响。

    IO 电流为每通道。 请务必阅读数据表中的所有第7.1节。 运算放大器中没有过热保护、因此请尽可能避免短路。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michallick、

    PCM1795的输出为4mApp、其所需的摆幅电压为2.8V。
    这是因为它们选择700欧姆。

    为什么您认为700欧姆是相当低的?
    稳定性?

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    科约

    我见过的大多数 I 至 V 转换器具有非常小的输入电流。 对于(大) 4mA 电流和2.8V 输出范围、700欧姆是理想选择。