This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:测试示例立体声 AGC

Guru**** 2768525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/953680/tlv320aic3254-test-the-example-stereo-agc

器件型号:TLV320AIC3254

您好,团队

我们的客户有以下问题:
1、使用评估软件 AIC3254 CS 在自制电路板的特性中测试 AGC。 HPL、HPR 输出正常。 配置文件如下所示:
 AIC3254 CS 文件、 Texas Instruments\AIC3254 CS\DATA\EVM\AIC3254\AGC\AGC_ON_BOARD_DIFF_MIC.txt
2 μ s、、miniDSP 中的立体声 AGC 示例在自制电路板上进行了测试。 HPL、HPR 无输出。 在 SPI 配置中、如果没有 I2S、MCLK 大约为11.4MHZ。 配置文件如下所示:
AIC3254 CS 文件,Texas Instruments\AIC3254 CS\DATA\EVM\AIC3254\ST_AGC\ST_AGC.cfg
3、使用评估板测试 miniDSP 中的立体声 AGC 示例。 HPL、HPR 输出正常。 MCLK =通过示波器测量的11.2896MHz。

4 μ s、miniDSP 配置、是否需要其他配置参数? 或者、您需要注意什么特殊事项吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luo Amy、

    配置 miniDSP 需要 PurePath Studio (PPS)软件。 您是否可以访问此工具。 如果没有、请使用 https://www.ti.com/tool/AICPUREPATH_STUDIO 申请访问权限。

    您引用的 AGC 脚本将 ADC 数据(数字数据)路由到串行端口。 耳机放大器从 DAC 或 ML/R 混频器放大器路由。 除非您单独配置耳机放大器、否则我不希望 AGC_ON_BOARD_DIFF_MIC.txt 脚本起作用。 是否可以确认用于#1的脚本?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    感谢你的答复。 你是对的。 客户向脚本添加了以下配置(AGC_ON_Board_DIFF_MIC.txt)

    宽30 00 01

    宽30长14宽25度

    宽30 0C 02 02

    宽3009 33

    宽30 10 00 00

    将音频输出设为 HPL 和 HPR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Amy。 我们必须检查定制板、以找出没有输出的原因。 您能否分享电路板原理图以及测试输入/引脚?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我假设您已找到解决方案、因此我现在将关闭此主题。 如果您需要有关此方面的进一步帮助、请告知我们。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    客户反馈了原理图、但没有注意到是我的错。 感谢您的跟进。

    客户对原理图解释如下:

    电源3.3V。 使用 AIC3254的 LDO。

    2.麦克风输入应用 in1_L 和 in1_R。输出仅为 HPL。

    3.使用 SPI 配置 AIC3254 (EVM-k 评估板上使用 I2C)

    不使用 I2S 接口、  但为 MCLK 提供了约11.4MHz 的时钟。

    5.其他部件的原理图应与评估板一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    感谢大家分享原理图。 我将在一天内回顾并回复评论。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    AGC 算法是一个混合信号块、在 miniDSP 上部分运行。 miniDSP 的运行需要 I2S 时钟、由于未提供时钟、因此输出不正确。

    在通过混频器放大器(MAL 和 MAR)使用模拟旁路路径时、我们不建议使用 AGC。

    如果模拟输入上需要 AGC、我们建议使用 miniDSP 路径而不是模拟旁路路径。

    此致。