This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1860-Q1:每个模拟输入引脚的 PCM1860-Q1输入阻抗

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1860-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957531/pcm1860-q1-pcm1860-q1-input-impedance-per-analog-input-pin

器件型号:PCM1860-Q1

大家好、整个团队。

使用 PCM1860-Q1时、调整模拟信号输入部分的增益。

数据表仅提及输入阻抗的典型值20kΩ Ω。

请告诉我最大/最小值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PCM186x 的输入阻抗不随增益设置而变化、并在反馈网络中进行调整以实现不同的增益范围。

    因此、20kΩ Ω 的典型输入阻抗适用于所有增益。  在所有条件下、Guassian 3/4 sigma 的典型变化为+/-15-20%、大多数单元在统计上都下降到低得多的变化。