This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1772:PCM1772的控制总线是否与 I2C/SPI 兼容?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1772

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957315/pcm1772-if-control-bus-of-pcm1772-is-compatible-with-i2c-spi

器件型号:PCM1772

您好!

    我正在使用 PCM1772、 如果 PCM1772的控制总线(MS、MC、MD)与 I2C/SPI 兼容?

 谢谢;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    PCM1772总线控制仅与 SPI 兼容。  它与 I2C 不兼容。

    谢谢、

    Paul