This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1690-Q1:有关外部组件和序列的问题

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957374/pcm1690-q1-question-about-external-component-and-sequence

器件型号:PCM1690-Q1

大家好、团队、

我收到了客户的问题、如下所示。 请提供答案吗?

问题1. 您能告诉我 LRCK、BCK、RST、MS/ADR0/RSV 引脚的内部下拉电阻的最小值/最大值吗? 这是因为在客户的电路中、这些引脚与其音频 DSP 连接。 DSP 具有内部上拉电阻器、因此他们希望知道下拉电阻器的最小值/最大值。

问题2. 关于 BCK、LRCK 引脚、它们是否可以在这些引脚的外部放置2、2k Ω 或4.7 k Ω 上拉电阻器?  

问题3. 数据表建议 VCOM 电容器为10uF。 如果客户更改电容、会发生什么情况?

问题4. 在客户的电路中、顺序如下。 RST 首先是上拉电阻器、但将是下拉电阻器、持续时间超过100ms。 之后、SCKI 被输入。 该序列是否有问题?

谢谢、

Yuta Kurimoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurimoto-San、

    1、 电阻值的最小值/最大值未进行表征、但我希望该值在标称值的±20%以内。

    2. BCK 和 LRCK 是该器件的数字输入、因此上拉值对其运行不会有太大影响。  从 DAC 的角度来看、这些值是可以接受的。  应该注意的是、当它们由 I2S 源驱动时、这些数字输出必须驱动该电阻。  它将在数字域和数字接地返回路径上添加电流瞬变。

    VCOM 引脚是 DAC 输出的基准电压、由一个简单的电阻分压器产生。  电容器越大、该滤波器的 FC 频率越低、这将有助于限制可闻频带中的噪声。  我相信电阻分压器是由两个15kΩ Ω 电阻器创建的。  从噪声的角度来看、这些值将是并联的、因此 RC 滤波器的 R = 7.5kΩ Ω。  更改电容值将决定截止频率。 Δ T 的10µF 1µF 为2.1Hz、而 C=Δ T 的 Fc = 21Hz。  这可能远低于其应用的可闻范围、因此这可能不是问题。  电容值越大、VCOM 的斜升时间也越慢、这将限制器件播放音频之前的上电时间。

    4.我建议它们在 SCLK 启动前将 RESET 置为有效、尽管以建议的方式使用器件没有任何风险、  

    谢谢

    Paul