This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:PCM3060:VCC、Vdd 断电序列

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957428/pcm3060-pcm3060-vcc-vdd-power-down-sequence

部件号:PCM3060

您好!

Vcc 和 Vdd 的断电顺序如何?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于通信的供电条件是 VDD 从 VCC 导出、因此在断电期间、VCC 将首先斜降、然后 VDD 将随其斜降、因为它低于 VDD LDO 的压降电压。  

    由于您的客户不是从 VCC (单独的线程)派生 VDD、因此他们应该尝试将两个斜降在一起、或者在 VCC 之前使 VDD 断电。