This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:与 DSP 的连接

Guru**** 2398355 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6748, TMS320C6747, PCM3060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/957426/pcm3060-connectivity-to-dsp

部件号:PCM3060
主题中讨论的其他器件:TMS320C6748TMS320C6747

大家好、

您能否就以下有关 DSP 连接的客户问题提供意见?

问题1. PCM3060PWR 是否可以连接 到 TMS320C6747或 TMS320C6748?

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)  我们并不熟悉 DSP 产品系列、而是熟悉通用外设、如果您提到的 DSP 具有 McASP 总线外设、那么它将与 PCM3060完美配合。